This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316DEVM:使用 MCF8316DEVM 的重复 MPET 故障

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1556713/mcf8316devm-repeated-mpet-failures-using-mcf8316devm

器件型号:MCF8316DEVM
主题中讨论的其他器件:MCF8316A

工具/软件:

我正在努力将 MCF8316A 替换为量产并遇到问题的 8316D。 我已将电机连接到这个新后缀的评估套件、并且无法让电机旋转、可能是由于 MPET 重复故障。  

当我混乱的设置,并尝试重现使用 8316A 的设置,我反复得到以下错误:  

  • CONTROLLER_FAULT -(似乎是其他变量的逻辑或)
  • MPET_BEMF_FAULT
  • MPET_IPD_FAULT
  • IPD_T1_FAULT -(短暂发生并快速清除)

我正在寻找有关如何解决 MPET 问题的指导、以便能够表征电机并让电机旋转。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是电机驱动器电路的图像:  

    我正在使用 SunnySky V3 X2304 V3 无刷无人机电机。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylor:

    DRVOFF 引脚状态是什么? 它很高吗? 该电压应保持在较低值、以使逆变器正常工作。

    在原理图中、用于降压的电阻器功率非常低、是 1/16W 吗? 我们建议最小 0.5W 或 1W 更安全、因为所需的闭环电流是 150mA、这不是外部负载电流。

    您可以共享 JSON 文件吗?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatadri,  

    DRVOFF 开关应该为低电平--我们已经按照 GUI 的配置说明进行了操作、我相信这里会指示我们将切换开关置于低电平、使信号处于低电平。  

    哇、关于降压电阻器、我不知道在没有外部负载的情况下需要这么大的电流。 我们将更新该电阻。 这可能与我们在硬件上遇到的任何问题有关?  

    我相信、当连接到电机驱动器 GUI 和开发套件时、我们的电机处于失速状态。 我们可以看到它正在启动并尝试启动开环、但电机永远不会旋转、我相信这会导致我们看到的 BEMF 故障、因为不旋转意味着没有反电动势。  

    请参阅随附的.json 文件。 我们已经浏览过 GUI 建议几次以尝试拨入内容、但从未让电机启动。   e2e.ti.com/.../register2025_5F00_08_5F00_22FirstAttempt.txt


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylor:

    调优文件中更新了电机参数、以及为什么会触发 MPET? 您是否发出 MPET 命令?

    MPET 配置似乎不正确、直流母线电压的显示 8.5V 是否正确?

    开环加速也非常少 0.5Hz/s ,你能确认这是选择吗?

    您能否探测 FB_BK 引脚,我们可以看看是否有任何不稳定。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复,我们确定了我们的问题的一个主要来源是坏的电动机线,留下一个相位未连接。 现在我们已经进行了整流、我们可以让电机在开环中旋转、但闭环切换失败、每次都会出现 MOTOR_UNALIGNED 错误。 对于我们可以修改哪些参数来解决该问题、您有何建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylor:

    在开环中禁用 IQ 斜坡、将 A1 增加到 10Hz、将 A2 增加到 0 以开始。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.