This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300U:自举二极管规格

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8300U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1557475/drv8300u-boot-diode-specifications

器件型号:DRV8300U


工具/软件:

您好:

您能否提供有关 DRV8300U 中集成自举二极管的具体信息?

具体在数据表中、它规定了限制电容高于 1uF 的电流。

谢谢 Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Keith、

    怎么回事?

    自举电容器充电电流将从 GVDD 经过自举二极管。 此器件的设计旨在确保不需要使用最高 1uf BST 电容器限制流经二极管的电流。  
    我的问题是、客户是否计划使用超过 1uf 的每个 BST 帽、如果是、动机是什么? (使用的是什么 MOSFET?)

    此致、
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    我们项目的要求之一是能够使高侧 FET 保持导通 50ms。 我们已经测试了自举保持时间、如果电容为 10uF、我们可以在自举 UVLO 处于活动状态之前使 FET 保持导通状态 37.85ms。 但是、根据我运行的一些数字、10uF 应该能够使高侧 FET 保持更长的导通时间。

    谢谢 Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Keith、

    什么是您的应用程序,在哪里你需要 50 毫秒的时间?

    我将查看该电子邮件并做出回复。

    此致、

    Akshay