This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8351-SEP:关于数据表中公式 (1) 的问题

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8351-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1557922/drv8351-sep-question-about-formula-1-in-the-data-sheet

器件型号:DRV8351-SEP


工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我计划 在降压驱动器配置中将 DRV8351-SEP 用作两个 NMOS-MOSFET (DMN1017UCP3-7、V_GS (th) 为 1.2V) 的栅极驱动器。 高侧 MOSFET 的漏极电压介于 0.5V 和 4.6V 之间、G_VDD 为 5V。 我有一个工作频率为 350kHz 的输入 PWM 信号(高电平+低电平)。 就我了解内部电路而言(如果我有误,请纠正我)、此栅极驱动器会将电压泵至 (0.5V...4.6V)+ 5V - 0.85V、由于存在~4V 失调电压、从而使 NMOS 在输入(漏极)电压范围内正常运行。

但是、当将这些值代入数据表中的公式 (1) 时、可以得到“自举电容器允许的压降“为负值:  

Δ V_BST = V_GVDD - V_BOOTD - V_BSTUV ΔV

= 5V - 0.85V - 4.5V =–0.35V。

如果我 在公式 (3) 中插入这个负值、则会得到一个负电容、这对我来说似乎是不合理的。 我是否有误解? 或者栅极驱动器是否无法按我想的方式工作、并且不适合所设想的任务? 在这种情况下、我还应该使用什么来确保(仅在提供 5V 和 28V 电源轨的情况下)和一个工作频率为 350kHz 的 3V3 逻辑输入信号、使 MOSFET 按预期完全打开?

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    实际上、不建议在 5V GVDD 下运行。 典型值为 12V。 8-10V 电压可能会消失。  

    对于常规的驱动器配置、VDRAIN 电压~12、24 甚至更高、并且 GVDD 为 12V。

    由于电源电压非常低、我可能建议使用集成 MOSFET 器件。 这些器件通常适用于低电压、低电流的应用、因为它们将 MOSFET 集成到器件中、您只需进行电源输入和电源等操作

    请记住、对于这些电机应用、350kHz 开关速度非常快。 对于您提到的 DRV8351 器件、INHx 和 INLx 引脚的最大输入频率为 100kHz 最大值、因此 350 远远超出了该范围。 我建议查看其他集成式 MOSFET 器件或重新考虑您的电源电压  

    谢谢、

    Joseph