This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8263S-Q1EVM:48V 运行

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8263S-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1558649/drv8263s-q1evm-48v-operation

器件型号:DRV8263S-Q1EVM


工具/软件:

您好:

DRV8263S-Q1EVM 是否适用于 48V 运行?  

从 EVM 用户指南中看到、我们无法支持 48V 电压。

在网站上,它被称为最大.. 工作电压为 65V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    DRV8263x-Q1EVM 的设计使其可以支持整个器件范围、因此甚至可以支持 70V。 DRV8x63x-Q1EVM 用户指南中将更新此声明。  

    此致、

    Joshua