请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8263S-Q1EVM工具/软件:
您好:
DRV8263S-Q1EVM 是否适用于 48V 运行?
从 EVM 用户指南中看到、我们无法支持 48V 电压。 
在网站上,它被称为最大.. 工作电压为 65V。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
DRV8263S-Q1EVM 是否适用于 48V 运行?
从 EVM 用户指南中看到、我们无法支持 48V 电压。 
在网站上,它被称为最大.. 工作电压为 65V。