请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8315Z主题中讨论的其他器件: MCF8316D、 MCF8315A、MCF8315C、 MCF8315D
工具/软件:
我们将 MCT8315Z 用作电机驱动器芯片。 在使用过程中、我们发现制动功能只能将电机旋转速度减速至零。 不过、我们希望当转速为零时电机仍然具有保持扭矩、这与实际制动类似。 是否可以通过特定的 PWM+F/R 信号来实现此功能?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我们将 MCT8315Z 用作电机驱动器芯片。 在使用过程中、我们发现制动功能只能将电机旋转速度减速至零。 不过、我们希望当转速为零时电机仍然具有保持扭矩、这与实际制动类似。 是否可以通过特定的 PWM+F/R 信号来实现此功能?
尊敬的 Dylan:
另一个主题有类似的问题、我已在此处回答过 (+) MCF8315A:MCF8315A/C/D — 差异和 EVM — 电机驱动器论坛-电机驱动器 — TI E2E 支持论坛
谢谢、此致
Venkatadri S.