This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8315Z:是否有办法使电机保持扭矩?(MCT8315Z/MCT8316Z)

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315C, MCT8315Z, MCF8316D, MCF8315A, MCF8315D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1557522/mct8315z-is-there-any-way-to-make-the-motor-have-holding-torque-mct8315z-mct8316z

器件型号:MCT8315Z
主题中讨论的其他器件: MCF8316DMCF8315A、MCF8315C、 MCF8315D

工具/软件:

我们将 MCT8315Z 用作电机驱动器芯片。 在使用过程中、我们发现制动功能只能将电机旋转速度减速至零。 不过、我们希望当转速为零时电机仍然具有保持扭矩、这与实际制动类似。 是否可以通过特定的 PWM+F/R 信号来实现此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    此器件具有低侧制动功能、这意味着它会导通低侧 FET、从而在电机旋转时断开电机。

    没有保持扭矩、如果您需要、我们在无传感器 FOC 器件 MCF8316D 中提供该扭矩。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。 我们需要一些启动扭矩、因此我们考虑了有传感器解决方案、但在听到您的回复后、我们也愿意尝试无传感器 FOC 解决方案。 我们阅读了一些信息、想了解 MCF8315A、MCF8315C 和 MCF8315D 之间的差异。 再次感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    另一个主题有类似的问题、我已在此处回答过 (+) MCF8315A:MCF8315A/C/D — 差异和 EVM — 电机驱动器论坛-电机驱动器 — TI E2E 支持论坛

    谢谢、此致

    Venkatadri S.