This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:OCP_SNS_Fault

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A, MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1557762/mcf8329a-ocp_sns_fault

器件型号:MCF8329A
主题中讨论的其他器件: MCT8329A

工具/软件:

您好:

我目前正在使用 MCF8329A 栅极驱动器。 几天前、系统在闭环中运行、尽管不是以最佳方式运行、主要是因为我还没有精确的 BEMF 常数。 虽然 MPET 确实确定 BEMF 常数、但它不足以在 PWM 上运行时实现稳定的闭环运行。

但是、在过去的两天中、我一直遇到问题:每当我将硬件(不是 EVM)连接到 PC 时 OCP_SNS_Fault 立即发生 — 即使在运行 MPET 或应用 PWM 之前也是如此。 无论我加载哪个寄存器文件、都会发生这种情况。 例如、即使设置了默认的 MCF8329A 寄存器、运行 MPET 也会直接触发 OCP_SNS_Fault。 将默认寄存器写入 EEPROM 不能解决问题。

我发现这种异常、因为就在两天前在 PWM 上工作的相同参数集现在始终触发故障。 我仔细检查了我的硬件、发现没有明显的问题。 这就引出了一个问题:如果硬件和参数集以前工作过、为什么现在相同的配置会失败?

作为参考、我使用了两个寄存器文件:

  • BLDC_FAN_40A_1p8KHz_MCF8329A

  • 默认寄存器 MCF8329A

电机规格:

  • 电阻:0.232Ω

  • 电感:0.19mH

  • BEMF 常数:未知

  • 峰值电流:未知

此外、即使使用默认寄存器、我也会始终将基极电流修改为0x2731 (100A)。

您能帮我确定这种持续 OCP_SNS_Fault 的原因并提供解决方案建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwin:

    是否使用 MCF8329A EVM 进行此测试? 如果是、您是否更改了分流电阻器值?

    请注意、如果分流电阻器上的电压超过 0.5V、则会触发 OCP_SNS_Fault。 您能否在故障情况下监控分流电阻器上的电压?

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhinesh:

    没有、我使用自己的 24V 硬件。 我使用 3m Ω 分流电阻器。 今天、我已经检查了当此故障被触发且其为 0V 时分流器上的电压。 我无法理解发生了什么。 我没有运行 MPET、PWM 或任何其他内容。 在我将硬件与 Motor Studio 连接时、会触发故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwin:

    如果分流电阻器上没有电压、则不应触发 OCP_SNS_Fault。 能否分享器件加电期间捕获的分流电阻器电压信号示波器屏幕截图?

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhinesh:

    我会这样做、但请给我一些时间。 在这期间,我有一个问题。 我已经使用构建了一个 PCB MCF8329A1IREER 、但现在我打算使用 MCT8329A1IREER 放在同一块板上。

    由于电路板是根据 MCF8329A 数据表设计的、并且鉴于 MCT8329A 看起来非常相似、我能否简单地拆焊 MCF8329A 并将其替换为同一 PCB 上的 MCT8329A? 这是否会按预期工作、或者在进行更换之前、我应该牢记什么具体事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwin:

    是的、您可以 使用 MCT8329A 替换 MCF8329A、而无需对电路板上的任何其他硬件进行更改。

    谢谢、

    Dhinesh