主题中讨论的其他器件: MCT8329A
工具/软件:
您好:
我目前正在使用 MCF8329A 栅极驱动器。 几天前、系统在闭环中运行、尽管不是以最佳方式运行、主要是因为我还没有精确的 BEMF 常数。 虽然 MPET 确实确定 BEMF 常数、但它不足以在 PWM 上运行时实现稳定的闭环运行。
但是、在过去的两天中、我一直遇到问题:每当我将硬件(不是 EVM)连接到 PC 时 OCP_SNS_Fault 立即发生 — 即使在运行 MPET 或应用 PWM 之前也是如此。 无论我加载哪个寄存器文件、都会发生这种情况。 例如、即使设置了默认的 MCF8329A 寄存器、运行 MPET 也会直接触发 OCP_SNS_Fault。 将默认寄存器写入 EEPROM 不能解决问题。
我发现这种异常、因为就在两天前在 PWM 上工作的相同参数集现在始终触发故障。 我仔细检查了我的硬件、发现没有明显的问题。 这就引出了一个问题:如果硬件和参数集以前工作过、为什么现在相同的配置会失败?
作为参考、我使用了两个寄存器文件:
-
BLDC_FAN_40A_1p8KHz_MCF8329A
-
默认寄存器 MCF8329A
电机规格:
-
电阻:0.232Ω
-
电感:0.19mH
-
BEMF 常数:未知
-
峰值电流:未知
此外、即使使用默认寄存器、我也会始终将基极电流修改为0x2731 (100A)。
您能帮我确定这种持续 OCP_SNS_Fault 的原因并提供解决方案建议吗?