主题中讨论的其他器件: PCF8574、ADS1115、 DRV8243-Q1
工具/软件:
大家好、Joshua、几个月前、我打开了一个主题“DRV8243H-Q1EVM:通用配置和布局版本“。
我根据该线程中提供的架构构建一些 PCB 板。 我现在正在测试、但我遇到了一些问题。
看起来 IC 没有正确接收复位脉冲。
我使用 PCF8574 的 4 个引脚生成 3、3V 睡眠信号、使用 4 个引脚读取故障。
在 上电期间、如果遵循以下条件、则此序列:
-将 PCF8574 休眠针脚置高,
-在 500 mili sec aprox 执行复位脉冲后(低)
- 30 微秒后再把高。
关于 i2c 总线:
有一个 ADS1115
总上拉电阻 4、7K
PCF8574 是否会导致问题?
谢谢