This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837C:电机端子上的电压转换

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1558254/drv8837c-voltage-transition-on-motor-terminal

器件型号:DRV8837C


工具/软件:

大家好、我使用 DRV8837C 驱动摄像头 IR 截止滤波器的直流电机。 但我观察到电机驱动器 OUT1 和 OUT2 引脚上的信号转换不平稳。 在引脚 OUT1 上、电压从高电平摆动到负电平、然后再次上升并观察到振铃。 同样在 OUT2 上、电压从低电平到高电平的摆幅再次开始下降、观察到振铃。 这是正常行为、还是应该修改电路以使信号转换平稳? 我在这里附加了一个波形和电路。

OUT1 和 OUT2 的波形:

我的电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这里的输入序列是什么?

    驱动器看起来是从正向驱动到反向驱动、然后进入 Hi-Z 状态。  

    有一些操作可消除输出上的振铃。 最常见的方法之一是在输出端使用 RC 缓冲电路。  

    此致、

    David