请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8161工具/软件:
您好、
要使用 LEVELx-1 限值来实现过流保护、建议提供持续时间大于 tVDLLVLFIL 的单个脉冲
问题 1:
这个持续时间到底是多少? 如果系统允许使用最小 100us 的时间、我可以使用 100us 的脉冲吗?
问题 2:
脉冲幅度是多少? 是否可以使用 5V 脉冲幅度?
问题 3:
栅极驱动器上电后是否出现单次脉冲? 在一个脉冲后、我是否可以使该 VDSLVL 引脚变为 0V? 
谢谢、
Sandeep