This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8161:查询 VDSLVL

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1558314/drv8161-query-on-vdslvl

器件型号:DRV8161


工具/软件:

您好、

要使用 LEVELx-1 限值来实现过流保护、建议提供持续时间大于 tVDLLVLFIL 的单个脉冲

问题 1:

这个持续时间到底是多少? 如果系统允许使用最小 100us 的时间、我可以使用 100us 的脉冲吗?

问题 2:

脉冲幅度是多少? 是否可以使用 5V 脉冲幅度?

问题 3:

栅极驱动器上电后是否出现单次脉冲? 在一个脉冲后、我是否可以使该 VDSLVL 引脚变为 0V?




谢谢、
Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sandeep、

    q1) 请查看图片:

     

    Q2) 是、VDSLVL 绝对最大值为 20V

    Q3) 让我与团队一起详细了解一下。

    谢谢、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    对于问题 1、如果我使用 100us、可以吗?
    对于问题 3、将等待您的答复。

    谢谢、
    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sandeep、

    我正在等待系统工程师回到办公室来确认此规范。 我会在他回来后提供反馈。

    希望明天提供反馈 B4 EOD。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sandeep、

    对于 VDS 脉冲、我们建议使用 10us 脉冲。

    在此配置中、脉冲后可使 MCU 输出为 0V。

    此致、

    Akshay