This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2603:电机驱动器无法正常工作

Guru**** 2511355 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1559017/drv2603-motor-driver-not-working

部件号:DRV2603


工具/软件:

主题: DRV2603RUNR (ERM)-负载下无振动;空载时 OUT±显示±1.5V 至 GND

器件: DRV2603RUNR(ERM 模式)
电源: 3.3V
MCU: ESP32-C6
连接(简化):

  • VDD→3.3V(附近是 0.1 µF;还尝试了<xmt-block2> 47 µF</xmt-block> BULK)。 47 µF。

  • LRA/ERM 引脚→GND(ERM 模式)。

  • EN ←MCU IO21(高电平有效)。

  • 指定 ←MCU IO20(GPIO 在开启时为高电平,在关闭时为低电平)。 也尝试过 指定 通过 10kΩ 硬连接至 3.3V 并仅切换 EN。

  • 之间的距离 OUT+ Left right arrow OUT−

  • MCU 和 DRV2603 接地共同接地。

症状:

  • 一方 未连接电机 、每个测量到 GND 的输出都位于周围 ±1.5V (VDD = 3.3V)。

  • 一方 电机已连接 差分 OUT+Left right arrowOUT−降至~0V 、电动机不振动。

  • 从输出到 GND 的简单 LED 会亮起、但电机不会运行。

  • 切换 EN 指定 也可以进行硬接线 EN= VDD、VDD ) 给出了相同的结果: 负载下无差速器驱动

  • 直接由工作台电源供电时、电机本身可以工作。

我们尝试过的方法:

  • 已验证接线(电机严格安装在 OUT+−OUTLeft right arrow上、LRA/ERM 低电平)。

  • 已确认 EN=HIGH IN=HIGH “开启“期间带有一个仪表。

  • 在 VDD 处添加了大容量电容;行为相同。

  • 确保与 MCU 共用接地。

  • 此外、测试了“仅 EN“模式(在配置为高电平的情况下)→仍然没有运动。

问题:

  1. DRV2603 在什么条件下运行 拆下驱动装置/显示~0 V 差速器 仅当存在负载(例如 OCP、UVLO,热性能)时? 器件是锁存还是自动恢复?

  2. 直流驱动 亮起 指定 (IN=HIGH、无 PWM) 完全支持 ERM、或者我们应该始终提供 ≥10kHz PWM ? 使用 EN+IN 时、有什么最短导通时间或时序?

  3. 推荐 大容量电容 在 VDD 下、ERM 启动电流为 3.3V? 是否有关于电源阻抗的指导、以在旋转期间避免 UVLO/OCP?

  4. 可能导致的任何已知引脚搭接或布局注意事项 输出处于中间轨空载但在负载下崩溃

我可以分享电机数据表、确切的线圈电阻为 31 欧姆、示波器捕获结果 VDD 指定 、和 OUT+Left right arrowOUT− 电源电压以及 PCB 布局(如果有用)。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。  是的、您能分享电机数据表和 PCB 布局吗?