请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ULC1001-Q1工具/软件:
バースト条件(振幅や周波数など)やキャリブレーション結果を書き込んだ後、「Reinit」を実行する必要があると理解しています。
しかし、「Reinit」を実行すると、自動的にキャリブレーションが開始され、結果が上書きされるというのが私の理解です。雨天時
には、それらの結果が不安定になる可能性があると思います。μ s
そのため、ファイルに保存した値(晴天時のキャリブレーション時に得られた値)を使いたいと思っています。
この場合、保存した値を書き込んだ後も「Reinit」を行う必要がありますか?
また、「Reinit」中にキャリブレーション結果が上書きされないようにする方法があれば、教えてください。