This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-Q1:我们假设镜头盖系统在雨天处于激活状态。

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1558582/ulc1001-q1-we-are-assuming-a-situation-where-the-lens-cover-system-is-activated-while-it-is-raining

器件型号:ULC1001-Q1


工具/软件:

バースト条件(振幅や周波数など)やキャリブレーション結果を書き込んだ後、「Reinit」を実行する必要があると理解しています。
しかし、「Reinit」を実行すると、自動的にキャリブレーションが開始され、結果が上書きされるというのが私の理解です。雨天時
には、それらの結果が不安定になる可能性があると思います。μ s

そのため、ファイルに保存した値(晴天時のキャリブレーション時に得られた値)を使いたいと思っています。
この場合、保存した値を書き込んだ後も「Reinit」を行う必要がありますか?
また、「Reinit」中にキャリブレーション結果が上書きされないようにする方法があれば、教えてください。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要更改了软件寄存器、就必须执行用户命令“reinit"。“。 软件
    寄存器位于存储器缓冲区中、在重新初始化运行之前不会被使用。

    “REINIT_"是“是执行寄存器更改的命令、它不会自动开始校准 过程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    返信ありがとうございます。μ s
    申し訳ありませんが、私の理解は間違っていました。μ s
    「Reinit」を実行してもキャリブレーションがトリガーされないことが理解できました。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。