This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962:如何诊断 4 个独立输出螺线管驱动器的 STB、STG 和 AMP;OC 故障。

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1559843/drv8962-how-to-diagnose-stb-stg-oc-faults-on-4-individual-output-solenoid-drives

器件型号:DRV8962-Q1


工具/软件:

您好、

我使用 DRV8962-Q1 来驱动 4 个螺线管驱动器。  

1.我是否可以知道该 IC 如何使用 4 个 IPROPI 信号和 1 个故障信号来帮助检测电池短路、接地短路和开路故障诊断? Micro 需要区分应用中的故障类型。

2.只有当我们使用输出作为高侧驱动器时,这个电流检测才能工作吗?  将它们用作低侧驱动器是否存在任何问题?

此致

Piyush Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您发送编修。 星期一 9 月 1 日是美国的国庆节。 请延迟或等待我们在星期二 US Time 上的专家分配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piyush:

    感谢您的问题。

    1. DRV8962-Q1 没有原生 STB(电池短路)或 STG(接地短路)检测。 它确实具有用于每个输出 FET 的过流保护 OCP 和用于外部测量的 IPROPI 输出。 故障信号 nFAULT 会报告数据表中所述的任何一种故障情况 — 请参阅下表。 OCP 检测可用于每个输出 FET、并且与仅来自 HSFET 电流的 IPROPI 无关。  

    请参阅数据表的第 6.10.4 节过流保护 (OCP)-如下所示。

    当相应的 HSFET 导通时、输出 STG 条件会强制产生 OCP。 这将导致 OCP 情况并关断驱动器。 当存在 STG 且 HSFET 未导通时、将无法检测到短路情况。 IPROPI 输出仅在 HSFET 导通时有效。 同样、STB 可以在相应的 LSFET 导通时触发 OCP。  

    也就是说、如果在驱动器输出处于非活动状态时需要 STG 和 STB 检测、则必须设计一个外部电路。   

    2.内部 IPROPI 电流检测仅适用于作为高侧驱动器的输出、如数据表中的第 6.5.1 节“电流检测和反馈“所述。 您可以将该器件用作低侧驱动器、但在此配置中它不会有任何 IPROPI 功能。 您可以按照 数据表的第 6.5.2 节“使用外部电阻进行电流检测“中所述构建外部电流检测。 使用半桥作为低侧驱动器没有其他问题。  

    此致、Murugavel