工具/软件:
您好、
我使用 DRV8962-Q1 来驱动 4 个螺线管驱动器。
1.我是否可以知道该 IC 如何使用 4 个 IPROPI 信号和 1 个故障信号来帮助检测电池短路、接地短路和开路故障诊断? Micro 需要区分应用中的故障类型。
2.只有当我们使用输出作为高侧驱动器时,这个电流检测才能工作吗? 将它们用作低侧驱动器是否存在任何问题?
此致
Piyush Mishra
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我使用 DRV8962-Q1 来驱动 4 个螺线管驱动器。
1.我是否可以知道该 IC 如何使用 4 个 IPROPI 信号和 1 个故障信号来帮助检测电池短路、接地短路和开路故障诊断? Micro 需要区分应用中的故障类型。
2.只有当我们使用输出作为高侧驱动器时,这个电流检测才能工作吗? 将它们用作低侧驱动器是否存在任何问题?
此致
Piyush Mishra
尊敬的 Piyush:
感谢您的问题。
1. DRV8962-Q1 没有原生 STB(电池短路)或 STG(接地短路)检测。 它确实具有用于每个输出 FET 的过流保护 OCP 和用于外部测量的 IPROPI 输出。 故障信号 nFAULT 会报告数据表中所述的任何一种故障情况 — 请参阅下表。 OCP 检测可用于每个输出 FET、并且与仅来自 HSFET 电流的 IPROPI 无关。

请参阅数据表的第 6.10.4 节过流保护 (OCP)-如下所示。

当相应的 HSFET 导通时、输出 STG 条件会强制产生 OCP。 这将导致 OCP 情况并关断驱动器。 当存在 STG 且 HSFET 未导通时、将无法检测到短路情况。 IPROPI 输出仅在 HSFET 导通时有效。 同样、STB 可以在相应的 LSFET 导通时触发 OCP。
也就是说、如果在驱动器输出处于非活动状态时需要 STG 和 STB 检测、则必须设计一个外部电路。
2.内部 IPROPI 电流检测仅适用于作为高侧驱动器的输出、如数据表中的第 6.5.1 节“电流检测和反馈“所述。 您可以将该器件用作低侧驱动器、但在此配置中它不会有任何 IPROPI 功能。 您可以按照 数据表的第 6.5.2 节“使用外部电阻进行电流检测“中所述构建外部电流检测。 使用半桥作为低侧驱动器没有其他问题。
此致、Murugavel