This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:DRVOFF 有问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1559335/mct8329a-problem-with-drvoff

器件型号:MCT8329A


工具/软件:

您好:

我使用 MCT8329A 来驱动电机、我控制 关闭电源 我每次启动或停止电机时都无法访问该线。 它直接由 MCU 驱动、电压电平正确(通过 0Ω 电阻器验证)。

几个启动/停止周期后(有时甚至在第一个周期之后)、POWEROFF 功能将停止工作。 。 DRV_OFF GATE_DRIVER_FAULT_STATUS寄存器中的位保持高电平、在执行硬重启之前、电机不会再次旋转。

我的启动/停止顺序如下:

  1. 将 POWEROFF 驱动为低电平

  2. 发送 PWM 信号

  3. 停止 PWM 信号

  4. 将 POWEROFF 驱动为高电平

这是已知问题、还是顺序有问题?

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     GATE_DRIVER_FAULT_STATUS  在此问题场景中、您能否分享和 CONTROLLER_FAULT_STATUS 寄存器值?

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CONTROLLER_FAULT_STATUS 为 0、 GATE_DRIVER_FAULT_STATUS 为 0x8000000。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论线路电压如何、GATE_DRIVER_FAULT_STATUS 都不会再变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我需要有关此问题的更多详细信息、请接受我朋友的请求。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已完成