请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8329A工具/软件:
您好:
我使用 MCT8329A 来驱动电机、我控制 关闭电源 我每次启动或停止电机时都无法访问该线。 它直接由 MCU 驱动、电压电平正确(通过 0Ω 电阻器验证)。
几个启动/停止周期后(有时甚至在第一个周期之后)、POWEROFF 功能将停止工作。 。 DRV_OFF GATE_DRIVER_FAULT_STATUS寄存器中的位保持高电平、在执行硬重启之前、电机不会再次旋转。
我的启动/停止顺序如下:
-
将 POWEROFF 驱动为低电平
-
发送 PWM 信号
-
停止 PWM 信号
-
将 POWEROFF 驱动为高电平
这是已知问题、还是顺序有问题?
谢谢您、