工具/软件:
您好:
我正在使用 DRV8262EVM 使用 STM32F446RE、我想在中运行它 双桥模式 (OUT1/2 + OUT3/4) 。
我的目标是读取两个电流检测输出 IPROPI1 和 IPROPI2 与 STM32 ADC (PA0 + PA2) 单独使用。
我修改了 EVM 跳线/焊接桥、如所示的图片所示。
我的问题:
-
是否正确设置了跳线 双桥模式 ? (I 移除 J19、已连接 J18 = IPROPI1→STM32 PA0 且 J20 = IPROPI2→STM32 PA2)
-
指定 VREF1/VREF2 :我是否需要单独驱动它们,或者是否可以将两者连接到相同的外部 1.65V 基准?
-
为了确保器件在启动时进入双桥模式、我的 MODE1 / MODE2/nSLEEP 接线是否正确?
-
在该配置中、我是否应该期望每个 IPROPI 引脚表示其相应半桥 (OUT1/2 与 OUT3/4) 的电流?
目前、我的 STM32 ADC 值始终接近 0、因此我怀疑我的 VREF 或 IPROPI 接线错误。