This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262EVM:DRV 8262 EVM 如何在 STM 和驱动器之间连接双桥模式

Guru**** 2562430 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1560113/drv8262evm-drv-8262-evm-how-to-connect-for-double-bridge-mode-between-my-stm-and-the-driver

器件型号:DRV8262EVM


工具/软件:

您好:

我正在使用 DRV8262EVM 使用 STM32F446RE、我想在中运行它 双桥模式 (OUT1/2 + OUT3/4)
我的目标是读取两个电流检测输出 IPROPI1 IPROPI2 与 STM32 ADC (PA0 + PA2) 单独使用。

我修改了 EVM 跳线/焊接桥、如所示的图片所示。
我的问题:

  1. 是否正确设置了跳线 双桥模式 ? (I 移除 J19、已连接 J18 = IPROPI1→STM32 PA0 且 J20 = IPROPI2→STM32 PA2)

  2. 指定 VREF1/VREF2 :我是否需要单独驱动它们,或者是否可以将两者连接到相同的外部 1.65V 基准?

  3. 为了确保器件在启动时进入双桥模式、我的 MODE1 / MODE2/nSLEEP 接线是否正确?

  4. 在该配置中、我是否应该期望每个 IPROPI 引脚表示其相应半桥 (OUT1/2 与 OUT3/4) 的电流?

目前、我的 STM32 ADC 值始终接近 0、因此我怀疑我的 VREF 或 IPROPI 接线错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您发送编修。 星期一 9 月 1 日是美国的国庆节。 请延迟或等待我们在星期二 US Time 上的专家分配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请允许我花一些时间进行回顾、我将在明天之前与您联系。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.是的,这看起来是正确的。 移除 J19 会消除 IPROPI1 和 IPROPI2 之间的连接、而组装 J18 和 J20 则使用 3.3kΩ 作为 IPROPIx 电阻器。  

    2.如果为 H 桥 1 和 H 桥 2 设置了相同的电流调节阈值、则可以将同一 VREF 应用于 VREF1 和 VREF2。

    3.

    启动期间 MODE1 = 0 以锁存至双路 H 桥模式。

    对于 PH/EN、MODE2 = 0;对于 PWM、MODE2 = DVDD/悬空

    4.  

    是的、IPROPI 引脚输出的电流与 H 桥高侧 FET 中的电流成正比、由电流镜增益 AIPROPI 进行调节。

    每个 IPROPIx 引脚应表示相应的 H 桥电流。  

    此致、

    David