This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:它是否适用于小型关节电机控制?

Guru**** 2571475 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A, MOTORSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1557640/mcf8316a-is-it-suitable-for-small-joint-motor-control

器件型号:MCF8316A
Thread 中讨论的其他器件: MOTORSTUDIO

工具/软件:

我使用 MCF8316A 来驱动万向电机。 在我的应用中、电机的旋转范围有限、只有大约 10 圈。 我想实现闭环速度控制方案、但 MCF8316A 的电机驱动系统在进入闭环之前会经历开环相位。 在此阶段、电机旋转大约 3-4 圈、从而导致控制不佳。 我还想实现低速控制、但当基准速度较低时、电机停止并显示错误:ABN_BEMF、MTR_LCK。 是否可能有任何改进? MCF8316A 是否适用于我的应用?

电机参数如下:
极对数:1.
相电阻:8.4 欧姆
相电感:0.05mH
反电动势常数:19
额定电压:12V
额定电流:0.5 安培
最大速度:600Hz

附件是我的寄存器配置。

期待您的答复、感谢您!e2e.ti.com/.../6215.register.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    电机参数符合规格,一个问题是全速、满载额定电流为 0.5A ?

    我还建议使用 MCF8316C 而不是 MCF8316A、并使用 MOTORSTUDIO->SmartTune 功能来调优电机?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答。

    是的、额定电流为 0.5A、锁定转子电流为 1.65A。

    MCF8316A 和 MCF8316C 之间有何区别?

    谢谢、此致

    Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    MCF8316A 是早期版本和 MCF8316C 升级带宽、增强型故障检测模式和恢复机制

    MCF8316A 勘误表: (+)【常见问题解答】量产器件信息 — 电机驱动器论坛-电机驱动器 — TI E2E 支持论坛

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    MCF8316C 在稳定性和其他指示器方面更出色、但其基本功能与 MCF8316A 相同。 我想回到我原来的问题:MCF8316 芯片是否可以用于实现小关节电机的位置、速度和力控制?

    谢谢、此致

    Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    电机参数、规格适用于 MCF8316A、该器件具有两个环路:扭矩环路和速度环路。

    它没有位置控制。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在我的实际应用中、在速度控制模式下、电机进入速度闭环控制时已经达到满量程的约 40%。 我的参数设置是否不正确、或者开环启动时间是否需要这么长?

    谢谢、此致

    Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    开环配置设置为 50%、这对于开环而言过高。

    对于开环、应该保持 20%。

    我还建议使用 C 版本并利用 MOTORSTUDIO 0.1.30 上提供的 SmartTune 功能。

    请观看 TI.com 上提供的 SmartTune 视频演示

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想问一下 MCF8316A 和 MCF8316C 芯片是否可以通过引脚对引脚替换?
    谢谢、此致

    Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    是的、您可以将 MCF8316A 替换为 MCF8316C PIN 到 PIN。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.