主题中讨论的其他器件: ULC1001-DRV290XEVM、 DRV2700、 ULC1001、 DRV8662、DRV2911
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户检查超声波镜头清洁系统的规格。
他们的终端客户希望使压电换能器驱动器的输出高达 100V。
我对此有一些疑问。
1. DRV2901 是否可以将输出电压提高至 100V? (在 ULC1001-DRV290XEVM 中指)
2.我是否可以将 DRV2700 与 ULC1001 配合使用来制造超声波镜头清洗系统? (DRV2700 似乎可以使输出电压高达 100V。)
3.是否可以将 DRV8662 与 ULC1001 配合使用来打造超声波镜头清洗系统? (DRV8661 似乎也可以使输出电压高达 100V。)
4、如果 2 号和 3 号不对、您能推荐其他能够与 ULC1001 配合使用并使输出高达 100V 的压电式驱动器吗?
请检查此问题。 谢谢。
此致、
追逐