This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2901:DRV2901 是否可以使输出电压高达 100V?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2901, ULC1001-DRV290XEVM, DRV2700, ULC1001, DRV8662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1561535/drv2901-can-drv2901-make-output-up-to-100v

器件型号:DRV2901
主题中讨论的其他器件: ULC1001-DRV290XEVMDRV2700ULC1001DRV8662、DRV2911

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户检查超声波镜头清洁系统的规格。

他们的终端客户希望使压电换能器驱动器的输出高达 100V。

我对此有一些疑问。

1. DRV2901 是否可以将输出电压提高至 100V? (在 ULC1001-DRV290XEVM 中指)

2.我是否可以将 DRV2700 与 ULC1001 配合使用来制造超声波镜头清洗系统? (DRV2700 似乎可以使输出电压高达 100V。)

3.是否可以将 DRV8662 与 ULC1001 配合使用来打造超声波镜头清洗系统? (DRV8661 似乎也可以使输出电压高达 100V。)

4、如果 2 号和 3 号不对、您能推荐其他能够与 ULC1001 配合使用并使输出高达 100V 的压电式驱动器吗?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    追逐、  

    我们建议将 ULC1001 + DRV2911(或 DRV2901)用于超声波清洗系统。  

    要驱动高达 100V、这对于 DRV2911 或 DRV2901 是可以的。 该拓扑需要在输出端使用 LC 滤波器来提供电压增益。  

    DRV2700 和 DRV8662 都不能与 ULC1001 配合使用来实现 ULC、因为它们支持的带宽小于 20kHz。 对于 ULC 应用、工作频率大部分为 20kHz 至 100kHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的海龙:

    感谢您的支持。

    1.100V 表示 100Vrms、是否等于 200Vpp?

    DRV2901 的输出电压范围与 DRV2700 相同?

    2. DRV2901 (DRV2911) 是否可以提供 100V(200Vpp?)电压 输出电压甚至任何电压值都施加到 Vin?

    或者、我是否应该应用特定范围的 VDD 来生成 100V(200Vpp?) 输出?

    3. LC 滤波器是否有具体的数值或公式(公式)来生成 100V(200Vpp ?) 输出?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 我不确定客户是否需要 100Vpp 或 200Vpp、但 DRV2901 和 DRV2911 都可以通过 LC 滤波器增益支持 200Vpp。  

    2)  DRV2901 和 DRV2911 可通过 LC 滤波器增益支持 200Vpp。 如果 VDD 为低电平、则需要将 LC 滤波器增益设置为高电平。 基本上、它是 VDD 和 LC 滤波器的结合工作。  

    3) 我们没有具体的公式,因为压电两端的电压也取决于压电的特性。