Thread 中讨论的其他器件: MOTORSTUDIO
工具/软件:
尊敬的:先生
我是第三方编程器制造商、想了解 MCF8316C-Q1 编程问题。
我的编程文件.json 文件
“ID":“:“DEVICE_CONFIG1",“,</s>、
“Value":“:“0x00000001"</s>“
I2C_TARGET_ADDR(位 26 至 20、设为 0)
这种做法是否可行? 编程后、重新加电、从器件地址 0x00 处无 ACK。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的:先生
我是第三方编程器制造商、想了解 MCF8316C-Q1 编程问题。
我的编程文件.json 文件
“ID":“:“DEVICE_CONFIG1",“,</s>、
“Value":“:“0x00000001"</s>“
I2C_TARGET_ADDR(位 26 至 20、设为 0)
这种做法是否可行? 编程后、重新加电、从器件地址 0x00 处无 ACK。
谢谢
尊敬的:先生
我测试了其他文件、他们能够成功编程。
但是、对文件 725D_Max8300_20250414.json 进行编程并重新加电后、
从器件地址 0x00-0x7F 处没有 ACK。
谢谢
e2e.ti.com/.../725D_5F00_Max8300_5F00_20250414.zip
您好、Gary、
我这个 JSON 文件(降压已禁用)、您是否为 FB_BK 使用 AVDD?
我怀疑器件是否会进入除 MOTOR_IDLE 以外的状态、而 MOTOR_IDLE 会跳过 EEPROM 编程?
下一个问题是、您是否尝试了查找地址、只是为了检查它能够确认哪个地址、然后读取 JSON 并共享信息、我们将验证可能出现了哪些问题。
您是否可以共享其他 成功的文件? 我想比较。
下一个问题是、您使用的是 MOTORSTUDIO 还是旧 GUI?
谢谢、此致
Venkatadri S.
尊敬的:先生
我搜索了从器件地址(从 0x00 到 0x7F)、但没有 ACK。
(8316C)_test.json 已成功编程。
重新上电后、从器件地址具有 ACK、我也可以读取 EEPROM。
谢谢
e2e.ti.com/.../_2800_8316C_29005F00_test.zip