This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316C-Q1:关于 MCF8316C 编程问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316C-Q1, MOTORSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1557117/mcf8316c-q1-about-mcf8316c-programming-issues

器件型号:MCF8316C-Q1
Thread 中讨论的其他器件: MOTORSTUDIO

工具/软件:

尊敬的:先生

我是第三方编程器制造商、想了解 MCF8316C-Q1 编程问题。

我的编程文件.json 文件
“ID":“:“DEVICE_CONFIG1",“,</s>、
“Value":“:“0x00000001"</s>“
I2C_TARGET_ADDR(位 26 至 20、设为 0)

这种做法是否可行? 编程后、重新加电、从器件地址 0x00 处无 ACK。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gary、

    您是否也针对不同的值进行了测试? 首先、我们要确保 EEPROM 编程成功。

    我将验证 0x00 并返回。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:先生

    我测试了其他文件、他们能够成功编程。

    但是、对文件 725D_Max8300_20250414.json 进行编程并重新加电后、

    从器件地址 0x00-0x7F 处没有 ACK。

    谢谢
    e2e.ti.com/.../725D_5F00_Max8300_5F00_20250414.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我这个 JSON 文件(降压已禁用)、您是否为 FB_BK 使用 AVDD?

    我怀疑器件是否会进入除 MOTOR_IDLE 以外的状态、而 MOTOR_IDLE 会跳过 EEPROM 编程?

    下一个问题是、您是否尝试了查找地址、只是为了检查它能够确认哪个地址、然后读取 JSON 并共享信息、我们将验证可能出现了哪些问题。

    您是否可以共享其他 成功的文件? 我想比较。

    下一个问题是、您使用的是 MOTORSTUDIO 还是旧 GUI?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:先生

    我搜索了从器件地址(从 0x00 到 0x7F)、但没有 ACK。

    (8316C)_test.json 已成功编程。
    重新上电后、从器件地址具有 ACK、我也可以读取 EEPROM。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../_2800_8316C_29005F00_test.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我已通过电子邮件回复团队关于这件事,你能测量此设备和工作设备的直流总线电流吗?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您能关闭此主题吗、我们通过电子邮件回复了详细信息。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.