This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312:与 DRV8332 相等

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8313, DRV8376, DRV8332, DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1562243/drv8312-equivalency-to-drv8332

器件型号:DRV8312
主题中讨论的其他器件:DRV8332、DRV8313 、DRV8376

工具/软件:

您好:  

我想知道 DRV8312 和 DRV8332 之间是否有关键的内部差异? 我知道封装不同、因此功率/热额定值不同、但所有其他内部电路是否等效? 我特别 感兴趣的是内部 FET 驱动器是否等效? 我希望将 DRV8332 上收集的辐射数据应用于 DRV8312。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julie:

    要回答您的问题、器件之间的差异将是封装、特别是散热焊盘的存在与散热片的存在。  

    对于内部运行和 MOSFET 功率级、它们应相同。

    但是、我想知道、为什么您选择这些器件来收集数据? 这些驱动器的最终应用是什么?  

    我之所以问这个问题、是因为这些是我们用过的最早的 BLDC 电机驱动器、并且我们拥有更现代、更高效的器件、这些器件可能更易于使用且更高效。

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前在我们的产品中使用 DRV8313、但已经确定辐射性能低于我们的规格。 因此、我正在寻找替代此驱动器的方案、它将满足>46V 和>2A 的要求。 我有一些证据表明 DRV8332 的辐射性能优于 DRV8313、但这已经过时、这促使我使用 DRV8312。 您会在这里推荐什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julie:

    感谢您提供更多信息。 DRV8376 是我们提供的更新器件、我推荐它。 (支持 48V 系统、集成式 MOSFET,似乎是您的要求)

    https://www.ti.com/product/DRV8376

    是否也对 PCB 进行了返工、以更大限度地减少电路板上的发射? 根据我对 EMI 测试的经验、我假设问题根源与开关速度/压摆率/瞬态/PCB 参数有关、而不是与 DRV 器件本身有关。  

    谢谢您、

    Joseph