This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:无法完成 MPET 测试、无法使用旋钮启动电机

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1559652/mcf8329a-not-able-to-complete-mpet-testing-not-be-able-to-start-the-motor-using-knob

器件型号:MCF8329A
主题中讨论的其他器件: MCF8316A

工具/软件:

我正在测试 mcf8329A EVM 板。

使用 8 极电机时、瞄准应用的转速为 16k rpm。 电流高达 6A。

输入电机的机械极点、电阻器和电感(由 LCR 测量)。

并尝试通过使用快照运行测试来调整机械参数

电机以 400Hz 的频率旋转、但看起来它仍处于 IPD INIT 阶段。 这是如何发生的?

MOSFET 运行得非常热。 电压为 24V、电流约为 2A。

我必须在电动机烧伤之前停止运转。

如何调整参数?我应该上传 csv 寄存器值吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    会增加一些详细信息。  

    我还尝试通过旋转已知的 CCW 来旋转电机、电机只是稍微摆动一点、但不运动。 电流会变高、

    以下是寄存器:

    idx,id,value,addr
    0,ISD_CONFIG,0xE462D4A1,0x00000080
    1,REV_DRIVE_CONFIG,0x48300000,0x00000082
    2,MOTOR_STARTUP1,0x10A240C8,0x00000084
    3,MOTOR_STARTUP2,0x8AA8E007,0x00000086
    4,CLOSED_LOOP1,0x167A0438,0x00000088
    5,CLOSED_LOOP2,0x8AAD2A07,0x0000008A
    6,CLOSED_LOOP3,0x1BF41828,0x0000008C
    7,CLOSED_LOOP4,0x29FA1C20,0x0000008E
    8,REF_PROFILES1,0x00000000,0x00000094
    9,REF_PROFILES2,0x00000000,0x00000096
    10,REF_PROFILES3,0x80000004,0x00000098
    11,REF_PROFILES4,0x00000000,0x0000009A
    12,REF_PROFILES5,0x00000000,0x0000009C
    13,REF_PROFILES6,0x00000000,0x0000009E
    0,FAULT_CONFIG1,0x46483186,0x00000090
    1,FAULT_CONFIG2,0x71402888,0x00000092
    0,INT_ALGO_1,0x09460075,0x000000A0
    1,INT_ALGO_2,0x02008163,0x000000A2
    0,PIN_CONFIG,0x40032300,0x000000A4
    1,DEVICE_CONFIG1,0x00100002,0x000000A6
    2,DEVICE_CONFIG2,0x03E8C00C,0x000000A8
    3,PERI_CONFIG1,0x069845C0,0x000000AA
    4,GD_CONFIG1,0x8000807B,0x000000AC
    5,GD_CONFIG2,0x8000019A,0x000000AE
    0,GATE_DRIVER_FAULT_STATUS,0x00000000,0x000000E0
    1,CONTROLLER_FAULT_STATUS,0x00000000,0x000000E2
    0,ALGO_STATUS,0x00000004,0x000000E4
    1,MTR_PARAMS,0x00370000,0x000000E6
    2,ALGO_STATUS_MPET,0x2A000000,0x000000E8
    0,ALGO_CTRL1,0x20000000,0x000000EA
    0,ALGO_DEBUG1,0x80000000,0x000000EC
    1,ALGO_DEBUG2,0x00000000,0x000000EE
    2,CURRENT_PI,0x030503A0,0x000000F0
    3,SPEED_PI,0x00000000,0x000000F2
    4,DAC_1,0x00000000,0x000000F4
    0,ALGORITHM_STATE,0x00000000,0x00000196
    1,FG_SPEED_FDBK,0x7FFFFFFF,0x0000019C
    2,BUS_CURRENT,0x00000000,0x0000040E
    3,PHASE_CURRENT_A,0x00000000,0x0000043C
    4,PHASE_CURRENT_B,0x00000000,0x0000043E
    5,PHASE_CURRENT_C,0x00000000,0x00000440
    6,CSA_GAIN_FEEDBACK,0x00000000,0x00000450
    7,VOLTAGE_GAIN_FEEDBACK,0x00000000,0x00000458
    8,VM_VOLTAGE,0x033F0000,0x0000045C
    9,PHASE_VOLTAGE_VA,0x02B76B1B,0x00000460
    10,PHASE_VOLTAGE_VB,0x02B5AFB3,0x00000462
    11,PHASE_VOLTAGE_VC,0x02B5AFB3,0x00000464
    12,SIN_COMMUTATION_ANGLE,0x00000000,0x000004AA
    13,COS_COMMUTATION_ANGLE,0x00000000,0x000004AC
    14,IALPHA,0x00000000,0x000004CC
    15,IBETA,0x00000000,0x000004CE
    16,VALPHA,0x00000000,0x000004D0
    17,VBETA,0x00000000,0x000004D2
    18,ID,0x00093CD3,0x000004DC
    19,IQ,0x00060000,0x000004DE
    20,VD,0x00000000,0x000004E0
    21,VQ,0x00000000,0x000004E2
    22,IQ_REF_ROTOR_ALIGN,0x00000000,0x0000051A
    23,SPEED_REF_OPEN_LOOP,0x00000000,0x00000532
    24,IQ_REF_OPEN_LOOP,0x00000000,0x00000542
    25,SPEED_REF_CLOSED_LOOP,0x00000000,0x000005D0
    26,ID_REF_CLOSED_LOOP,0x00000000,0x0000060A
    27,IQ_REF_CLOSED_LOOP,0x00000000,0x0000060C
    28,ISD_STATE,0x00000000,0x000006B0
    29,ISD_SPEED,0x00000000,0x000006BA
    30,IPD_STATE,0x00000000,0x000006E4
    31,IPD_ANGLE,0x00000000,0x0000071A
    32,ED,0x00000000,0x0000075C
    33,EQ,0x00000000,0x0000075E
    34,SPEED_FDBK,0x00000000,0x0000076E
    35,THETA_EST,0x00000000,0x00000774

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    电流环路 Kp 和 Ki 值在 CLOSED_LOOP3 和 CURRENT_PI 寄存器中不同。 您是否手动调优了电流环路增益?

    请注意、该器件会根据电机相电阻和电感值自动计算电流环路增益、并显示在 CURRENT-PI 寄存器中。  您可以通过 CLOSED_LOOP3 寄存器输入自定义电流环路增益来覆盖这些值。

    您是否在运行电机机械参数之前进行了 BEMF 常数测量? 电机 BEMF 常数是器件在旋转电机时将查看的另一个重要参数。

    您需要启用“Auto Read motor status“滑块按钮、以在屏幕上自动更新电机状态变量。

    希望您为电路板的 R SHUNT 电阻配置了正确的基极电流和 CSA 增益设置。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我完成了 BEMF 调优、即 10(通过调优测量)、没有使用它的准确性。 测试需要几秒钟时间。 对于 BEMF 来说、这看起来没有问题。

    我确信极点设置正确、电阻和电感通过 LCR 测量、该 LCR 应足够接近。

    对于 CSA 增益计算、我有点困惑。

    它是 EVM 板、因此电阻器为 1M Ω。 CSA 增益选择为 40V/v 根据电阻值计算出的基极电流为 37.5A、但我将 BASE_CURRENT 设置为 15A(十六进制值为 019A)。 我是否必须将电阻器增加到 2.5m Ω 才能与数量相匹配?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的应用用于设置 6A 电流。 因此、我将 BASE_CURRENT 设置为 15A、在此计算中、CSA 应为 100V/v、但 40V/v 是最大值。 所以我有点困惑。 最佳方法是什么(调整电阻器或 BASE_CURRENT 值?) 我的应用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 BASE_CURRENT 更新为 37.5A。 这是默认值。 CSA= 40v/v

    并运行 Ke 测量。 KE 测量永远不会停止、NMOS 会发热很多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在测试过程中、状态始终为 Ke 测量、而不是机械测量、这是否正常?

    ID、IQ 发生很大变化、甚至出现负值。

    这是否意味着它正在尝试调整参数、但无法获得收敛?

    或者有人是否有可以在 EVM 板上尝试的工作 json 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了 CSA 设置。 我有另一块电路板、将电阻器替换为 3m Ω、并将 BASE_CURRENT 更新为 0x155。

    电机 MPET 期间的电流从 3A 显著下降至 2A。 它能够自动测量 BEMF 编号、但无法测量机械参数 Kp ki。 它继续进行上一篇文章中所示的机械测试。 id 和 iq 波动很大

    任何人都有类似的配置文件 10A 应用程序我可以尝试?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhinesh

    您可以帮助创建 json 配置文件、如下所示:

    1.电机相电阻 0.075 欧姆(0.15 欧姆相间电阻),相电感 13uH

    2.极点=8.  

    3.驱动电机所需的正常电流为 3-6A ,转速高达 16500rpm。 我们还有一个使用另一个芯片来驱动电机的项目。

    4.分流电阻器为 3m Ω(已替换在 EVM 板上)。

    5、正常电压为 24V、最高 33V。

    非常感谢!

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请找到随附的 JSON 文件。

    它被配置为电流控制模式(PERI_CONFIG1->CTRL_MODE =电流控制)。  

    首先尝试在电流控制模式下运行电机、如果电流控制没有问题、您可以切换到速度控制模式。

    我将最小速度环路增益设置为初始值。

    e2e.ti.com/.../mcf8329_5F00_univ_5F00_register.json

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在电流控制模式下运行电机所需的所有参数都在共享 JSON 文件中配置。 您是否尝试在电流控制模式下运行电机?  

    只需要 MPET 来估算 BEMF 和速度环路 增益 (KP、KI)。 由于我们有电机 BEMF 参数、因此请在电流控制模式下运行电机并观察电机的运行情况。

    如果在电流控制模式下一切看起来都很好、我们可以开始使用以最小增益为起点的速度控制模式来测试电机。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最大的问题是无法在电流控制或速度控制模式下获得 KP/KI。

    在机械测量期间、Id 和 Iq 变化很大、因此 NMOS 变为 非常热。

    正常运行机械测量需要多长时间? 1 分钟?

    在测试过程中、 我是否应该期望 Id 和 Iq 缓慢变为稳定状态?

    是否有显示良好电势的指示测量正常?

    我正在购买一个新的 EVM 板 mcf8316A、并尝试用 mcf8316c 替换 IC 以运行自动调优。 也许我可以获得 KP/ki 并在 mcf8329A 中使用?

    这种方法是否可行?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    MCF8329A 根据电机相电阻和电感估算电流控制环路增益、您可以在  CURRENT_PI 寄存器中找到器件估算的电流环路 Kp 和 Ki 值。 在从 CURRENT_PI 寄存器读取这些值之前、请确保 CLOSED_LOOP3 寄存器中的电流环路 Kp 和 Ki 值设为零。 此处不需要 MPET。

    仅对于速度环路、您需要运行到 MPET 以便器件估算速度环路 Kp、Ki。 因此、在电流控制模式下运行电机没有 MPET 依赖项。

    正常运行机械测量需要多长时间? 1 分钟?

    >>具体取决于 MPET 配置。 “开环到闭环切换“速度和“开环加速率“是关键参数。 首先、器件会以指定的加速率将电机速度加快至“开环到闭环切换“速度、然后电机电流将缓慢降低至使电机旋转所需的电流电平。  

    在测试过程中、 我是否应该期望 Id 和 Iq 缓慢变为稳定状态?

    >>是的、电机电流将缓慢降低到所需的最低电流水平

    是否有显示良好电势的指示测量正常?

    >>设备在没有任何故障的情况下完成 MPET 是通过标准。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请介绍您正在测试的电机类型。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电机来自 neumotor 公司,1902/5Y

    https://neumotors.com/brushless-motor-manufacturing/neumotors-1900-series-bldc-motors-300-6000-watts/?srsltid=AfmBOoq3pY-EKUqh3dCv_j4z_cDJlXremDTC-Ic8QH_a_xFeOQZAS9I1

    数据表显示输出为 8 极/24 个插槽。 我计算插槽数。 则是 24。 所以它匹配。

    我再次测试。 MPET 在机械测试期间不会停止。 在测试过程中、我会使用强空气吹制 NMOS。 但测试仍在继续。

    如前所述、电流控制模式与 MPET 测试无关。  

    问题是:

    1) MPET 从不停止旋转(直接继续)以进行机械测试(I 设置为电流控制模式或速度控制模式)

    永远无法获得速度 kp 和 ki。

    2) 转动速度旋钮(不是在 MPET 期间)、没有任何反应。 在闭环 3 中重置 Kp /ki 后、当前 KP/Ki 会在 CURRENT_PI 寄存器中自动生成。

    下一步该怎么做?

    如果我跳过速度 KP/KI、如何使其在当前控制模式下旋转?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您尝试使用 EVM 电位器(速度旋钮)来调整速度、则需要将 PIN_CONFIG->SPEED_MODE 设置配置为“模拟模式“。

    我将 JSON 与 PIN_CONFIG->SPEED_MODE 参数共享为“占空比控制模式“。 请将其更改为 “模拟模式“

    请确认在调整速度旋钮时、“Speed/wake"跳“跳线上的电压变化 (0-3V)。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最大的问题仍然是 KP KI 测量。 没有正确的数字,我可以使它正常工作。

    我使用的电机是传统的。

    在测量期间、Id、Iq 根本不稳定。 这是否表示调整不起作用?

    是否有任何其他微调建议?  

    我已经按照调优指南分步.

    我还想尝试 TI Intraspin 系列产品。 这些芯片用于自动调优/检测参数。

    在得到这些参数后、也许可以切换回。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何根据数字评估绩效?

    我如何知道这是一个很好的参数?

    另一个问题是我转动旋钮开始工作的某个时候 、显示错误。 这是否与起始设置相关联?

    何时可以找到相关的更多文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的电机是否支持 位置传感器? 我们需要实际的 θ 来比较 MCF8329A 的无传感器观测器性能。 我们还可以比较电机额定功耗与实际测量值。

    对于启动失败、请尝试较低的开环加速率  MOTOR_STARTUP2->OL_ACC_A1 = 25Hz/s^2。

    谢谢、

    Dhinesh