This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244-Q1:当 nSleep 进入高电平有效时、nFault 会立即激活

Guru**** 2518080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1562697/drv8244-q1-nfault-activates-immediadely-when-nsleep-goes-active-h

器件型号:DRV8244-Q1


工具/软件:

我们使用硬件防尘剂 8244H。

当我们将 nSLEEP 从低电平(待机)释放到高电平 (3.3V) 时、nFault 会立即激活(拉至低电平)。

MODE 连接到 8k2 电阻器(独立模式)、ITRIP 连接到 GND(Rlvl1of6,稳压器禁用)

DIAG 设置为 RLVL4OF6(重试,禁用 IPROPI)。 SR 打开。

DRVOFF 和 IPROPI 直接连接至 GND。

IN1 和 IN2 连接在一起。 OUT 1 和 Out2 应跟随输入。

VM(电源)为 12V。

有人能帮我解释为什么 OUT1/2 不进行开关、以及为什么即使输出上没有负载也会出现错误情况?

下面是我做的:

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    DRV8244H-Q1 需要在器件为输入做好准备之前、在 nSLEEP 引脚被拉高后提供 nSLEEP 脉冲。 将 nSLEEP 拉至高电平后、我们建议等待>1ms、然后将 nSLEEP 拉至低电平 20us(类似于清除故障脉冲)、器件将为输入做好准备。 更多信息、请参阅数据表的第 7.7.2.1 节、了解该器件的唤醒序列

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joshua、非常感谢。 使用此 nSleep 序列、它可以工作。