This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8214EVM:IPROPI 没有明显的峰值

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1562933/drv8214evm-ipropi-shows-no-significant-peaks

器件型号:DRV8214EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8214

工具/软件:

您好、

当我尝试 在 DRV8214 上使用齿轮箱运行小型直流电机时、IPROPI 没有显示任何明显的峰值。 除电机电阻反转标度和电机电阻反转的建议值外、没有更改任何设置。 电机具有 32mA 空闲电流和 835mA 阻断电流。  由于它已经适用于更大的电机、因此我想知道电机是否需要一定的空闲电流才能正常工作?

这两条记录都显示了 IPROPI 处的信号

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BR:

    是的、我们发现 DRV8214 很难在平均电流较低的情况下检测电机纹波。 当电机电流过小时、电流纹波会严重失真、器件无法区分噪声和电流纹波。

    我们没有确切的电流值来建议至少让电机电流超过 50mA 以进行纹波计数。  

    此致、

    David