This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316D:首次对 MCF8316D 进行编程

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316D, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1562250/mcf8316d-programming-mcf8316d-for-the-first-time

器件型号:MCF8316D
主题中讨论的其他器件: MCF8316A

工具/软件:

我有用于该驱动程序的 EVM、我刚收到一个带有该驱动程序的定制 PCB、我意识到我不知道第一次对其进行编程的过程。 我假设它没有出厂加载的任何内容。  

我以前没有深入过此类 IC、因此我试图找到一个很好的指南来说明如何启动和运行该 IC。 我在计算机上有用于 EVM 的 GUI。 为此提供的任何帮助/指导都将非常有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    您能给我分享电机数据表吗? 电机参数、例如最大额定电流、最大速度 (以 rpm 为单位)和极数(极对=极数/2)。

    我稍后将向您分享参考 JSON、调优指南和入门信息。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电机是自定义的、因此规格可能会发生变化、但目前最大电流 4A、最大速度 10,000RPM、极对数= 10  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我转到 PCB 上时、是否只使用 MSP430 Launchpad 来连接 PCB 上的 SCL 和 SDA 引脚、然后将 MSP430 连接到计算机、以便运行 GUI?

    此外、电机的总线电压将为 20V、但它可以承受更多而不会损坏、因此可以在某个点进行调节。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    您是否已经使用了 EVM? EVM 有两个部分、一部分是 MSP430、另一部分是 MCF8316D。

    MSP430 侧连接到 GUI、MSP430 连接到 I2C 线路 (SLD、SDA、通用 GND) 上的 MCF。

    使用的固件是 PC 和 MCF8316 器件之间的桥接器、如下所述

    PC (USB)<--> USB 转 UART IC <--> MSP430 (UART 转 I2C)<--> MCF8316 (I2C)

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑 2:   
    当将包含 MCF8316Cs SDA SCL 和接地端的定制电路板连接到 SDA SCL 的 EVM 引脚并进行 aground 时、我尝试运行 Motor Studio、但它无法再检测到电机驱动器。  

    我知道驱动器正在工作、因为我有多个状态灯可以显示降压转换器和 AVDD 输出处于开启状态。

    对于该驱动器、NFault、SDA 和 FG 引脚全部上拉至 AVDD

    BRAKE 和 DRVOFF 被拉低至接地  

    所有其他引脚保持悬空。  

    ---------------------------------------- (请忽略下面的内容)------------------------  

    我只是在使用 Controller_Fault 加载 JSON 文件后(在进入定制电路板之前)尝试运行 MPET、似乎持续弹出“EVM"和“和“MPET_IPD_Fault"错误“错误以及 D6 红色闪烁。  

    我还注意到、该 EVM 具有 MCF8316A、但 motor-studio GUI 将其视为 MCF8316C、我假定这会导致该错误。  

    编辑:当我连接到 MCF8316A GUI 1.1.9 时、我可以连接到 EVM 读取寄存器、但无法写入寄存器、我收到错误“Cannot Read properties of undefined ID“、我也无法通过 GUI 获得任何配置或 MPET 工具。 驱动器只是处于 Motor_IDLE 状态。