This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8874EVM:在 OUT 信号的下降沿观察到振铃

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8874EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1562410/drv8874evm-ringing-observed-at-falling-edge-of-out-signal

器件型号:DRV8874EVM


工具/软件:

TI 团队大家好、  

我正在使用连接到电机的 DRV8874EVM、其规格如所示。

EVM 的 PMODE 配置为 GND 以进入 PH/EN 控制模式、设置为单电机运行。 EVM 板由 24V 电源供电。 调整 IN1 电位器后、PWM 信号开始、电机开始旋转。

我观察到 OUT1/OUT2 信号的下降沿出现了振铃信号。 当 PWM 占空比设置为 6.21%左右时、这种影响会变得特别明显。

请参阅下面的波形。

我尝试移除 R7 并将其替换为 0 欧姆电阻器、但振铃信号仍然存在。

您能否就这种振铃的可能原因提供建议、并推荐有效的缓解方法?

电机规格:

波形:

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请允许我有时间回顾一下。 我将在明天联系我们、提供最新信息。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    从您分享的图像来看、它似乎不是正常的“振铃“状态、上的图像显示下冲。  

    如果可能、请在 VM 中提供此情况的另一个捕获。 我很好奇在此条件下的电源电压是什么样子的。  

    此外、您能否在无负载的情况下重复这些测试、以查看是否存在同样的行为。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、  

    请在下面找到测得的 VM、OUT 和 OUT 电流波形。



    在空载情况下:

    谢谢你

    此致
    Jonathan


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    什么是 R/L 或有刷直流电机?

    电源电压下降并导致负载出现纹波。  您能尝试增大 大容量电容吗?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、  

    在检查有刷直流电机的 R/L 时、添加一个 与 C1 并联的 470 µF 电解电容器后捕获了输出波形。

    但是、骤降仍然存在。

    波形:


    原理图:

    谢谢你

    此致
    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    真是个好消息。 我很高兴添加大容量电容、使电源电压平滑。  

    连接负载时、“dip"应该“应该会消失。 您是否尝试过负载测试?

    此致、

    David