请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8703-Q1EVM《Thread 中讨论的其他器件:DRV8703-Q1》
工具/软件:
尊敬的 TI:
导致 EVM 电流限制的确切原因是什么? MOSFET 可以处理 100A 电流、我看到电流检测电阻理论上只能处理 3W。 这意味着最大电流为 17.32A。 但还有其他的吗? 比如 PCB 能够处理更多热量。 或仅连接这个电阻器?
有人问、因为我想连接一个 24V 的 350W 电机
此致、
B. Admiraal