This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1EVM:电流限制?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1565235/drv8703-q1evm-current-limitation

器件型号:DRV8703-Q1EVM
《Thread 中讨论的其他器件:DRV8703-Q1》

工具/软件:

尊敬的 TI:

导致 EVM 电流限制的确切原因是什么? MOSFET 可以处理 100A 电流、我看到电流检测电阻理论上只能处理 3W。 这意味着最大电流为 17.32A。 但还有其他的吗? 比如 PCB 能够处理更多热量。 或仅连接这个电阻器?

有人问、因为我想连接一个 24V 的 350W 电机  


此致、

B. Admiraal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    从根本上说、栅极驱动器 (DRV8703-Q1) 的电流能力不取决于 DRV。 它来自外部 FET 等系统设计。

    我们的 EVM 面向汽车用例、然后面向 20A 峰值电流。 EVM 仅用于测试工具。

    350W@24V 可以是~15A。 可能可以进行测试。

    此致

    森田真也