主题:DRV8300 中讨论的其他器件
工具/软件:
e2e.ti.com/.../SINGLE-ESC-GATE-DRIVER.pdf
您好:
设计要求:
1、输入电源: 12 节锂电池,约 40V-51V
2.驱动 BLDC 电机(输出连续电流 60A,瞬时最大电流 100A)
连接了设计电路。 我有以下问题:
DRV8300DRGE 栅极引脚能否同时驱动三个 MOSFET (TPH4R50ANH1)?
2.阻尼电阻与栅极引脚串联是否仍为 10 欧姆?
3.栅极驱动电压设计仍为 10V、还是需要提高?
4.是否需要调整 DT 以一次驱动多个 MOSFET? 是否可以使用任何建议值或计算公式? 设计要求:
5、我的设计电路图附后。 您能提供一些设计建议吗?
谢谢!