This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300-Q1:DRV8300DRGE 问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1565346/drv8300-q1-drv8300drge-issue

器件型号:DRV8100-Q1
主题:DRV8300 中讨论的其他器件

工具/软件:

e2e.ti.com/.../SINGLE-ESC-GATE-DRIVER.pdf

您好:


设计要求:
1、输入电源: 12 节锂电池,约 40V-51V
2.驱动 BLDC 电机(输出连续电流 60A,瞬时最大电流 100A)

连接了设计电路。 我有以下问题:
DRV8300DRGE 栅极引脚能否同时驱动三个 MOSFET (TPH4R50ANH1)?
2.阻尼电阻与栅极引脚串联是否仍为 10 欧姆?
3.栅极驱动电压设计仍为 10V、还是需要提高?
4.是否需要调整 DT 以一次驱动多个 MOSFET? 是否​​可以使用任何建议值或计算公式? 设计要求:
5、我的设计电路图附后。 您能提供一些设计建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.是的、DRV8300 应能够同时驱动 3 个 MOSFET。 不过、该器件确实提供了保护功能、以防止同一相位的 INHx 和 INLx 同时导通。

    2.您可以更改外部栅极电阻器的阻值、以限制 MOSFET 的驱动电流并提高电路的可配置性。 10 欧姆是合理值。

    3. GVDD 通常为 10-12V。 这不需要增加

    4.  并联驱动多个 MOSFET 时要考虑的主要问题是确保该器件能够提供足够的驱动电流来导通全部 3 个 MOSFET。 (查看 MOSFET 的 Qgd 和 Qtotal)

    5.我检查了原理图。 它看起来很好。 同样、只需确保 MOSFET Qg 总值不会过高、无法由驱动器供电、因为一次有 3 个值。 这个驱动器可以提供 750mA、因此只要您的 MOSFET 不是很大、它就应该能够处理。 如果电流过大、您甚至可能需要操纵栅极电阻器来限制电流。

    谢谢、

    Joseph