请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8363-Q1工具/软件:
您好的团队、
我想问您一个有关 DRV8363-Q1 的电路连接的问题。
数据表指出、输入偏置电流失调为±2.5μA。 增益为 20 时、这意味着输出将波动 0.5V、这会产生非常大的影响。
是否具有某种补偿功能?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好的团队、
我想问您一个有关 DRV8363-Q1 的电路连接的问题。
数据表指出、输入偏置电流失调为±2.5μA。 增益为 20 时、这意味着输出将波动 0.5V、这会产生非常大的影响。
是否具有某种补偿功能?