This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8363-Q1:内置运算放大器的失调电流

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8363-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1565309/drv8363-q1-offset-current-of-built-in-op-amp

器件型号:DRV8363-Q1


工具/软件:

您好的团队、

我想问您一个有关 DRV8363-Q1 的电路连接的问题。

数据表指出、输入偏置电流失调为±2.5μA。 增益为 20 时、这意味着输出将波动 0.5V、这会产生非常大的影响。

是否具有某种补偿功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yamadai-san、

    DRV8363-Q1 具有自动校准功能、因此输入失调电压会连续校准、因此输入失调电流并不那么重要。

    我会查看输入失调电压规格和温漂来计算失调电压误差。 [2.6mV * 20V/V = 0.052V]

    此致、

    Akshay