This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10970:使用 DRV10970 和 INA236A 进行电流检测和控制

Guru**** 2560470 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10970, DRV8306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1563207/drv10970-current-sensing-and-control-with-drv10970-and-ina236a

部件号:DRV10970
主题中讨论的其他器件: DRV8306

工具/软件:

您好、专家

我正在从事一个电机控制工程、但对 DRV10970 和 INA236A 的电流检测和控制有疑问。

之前、我使用 DRV8306、CSD87333(外部 MOSFET)和外部电流传感器 INA236A 成功实现了电流控制。

我的问题是是否可以使用具有集成 MOSFET 的 DRV10970 执行类似的电流控制。 具体来说、我能否将 INA236A 连接到 DRV10970 CS 引脚上的限流电阻器两端、以测量和控制电机电流?

(我看了内部图表,但我很好奇,如果它能以同样的方式实现。

请就此提供任何指导或信息。

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CS 引脚上的最大电流为 1.5A/25000 (ILIMIT/ACL)

    您可以根据 RCS 20k 验证 INA 分辨率是否为 20k。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 那么、可以使用外部电流 ADC 实现电流控制是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    应该可以、您需要对边界进行建模、估计所需带宽、并确定是否可以调整控制环路以满足性能的最终目标。

    基本流程是 读取电压并调整占空比。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    你还有问题吗? 我不能关闭此主题并针对不同主题开始新主题吗?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.