工具/软件:
您好团队:
我的客户希望尽快得到答案、尤其是第一个问题。
1.能不能告诉我 RHV_nFAULT 上的建议范围是多少? 我们理解典型值= 5.1kΩ。

2.您有以下晶体管的 ID 与 VDS 图吗? 客户希望检查 MCU 可以在某些信号电压和电阻值组合中正确接收信号。

此致、
Shotaro
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Lodi-San:
根据以下应用报告、我们可以使用以下值定义上拉电阻器的最小值/最大值。 对于 DRV7308、您能否查看这些值?
与此同时、我还会询问您的问题。
https://www.ti.com/lit/an/slva485/slva485.pdf


此致、
Shotaro
尊敬的 Sakai-san:
此信息需要在客户端进行设计审查、因为 IPM 应连接到某些类型的 MCU/信号电压。
nFAULT 是器件的输出、是 MCU 的输入、因此 MCU GPIO 将配置为输入、而不是开漏输出。 我正在尝试更好地了解客户不希望使用 5.1k 电阻器的原因。 数据表中指定了 HV_nFAULT 开漏输出灌电流 (IOD)(5mA 最大值)、因此可用于确定可用作 nFAULT 上拉电阻的最小电阻。
此致、
Anthony Lodi
尊敬的 Sakai-san:
如果使用非常大的电阻、nFAULT 可以在发生故障时快速灌入电流并将其拉至低电平、但 nFAULT 不会被强烈地上拉至 5V、因此当 nFAULT 为高电平时、nFAULT 可能会在信号上产生更多噪声。 如果使用的电阻非常小、这将提供更强大的逻辑高电平电压、因为会被强上拉至 5V、但是为了将 nFAULT 拉至低电平、该引脚必须灌入更多电流、并可能导致 nFAULT 的下降沿变慢。 5.1k 是一个很好的起点、可以 在提供强上拉电阻以获得稳定的 nFAULT 高电平信号 、同时 nFAULT 上没有真正缓慢的下降沿之间实现良好平衡。
此致、
Anthony Lodi