This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7308:HV_nFAULT 引脚

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV7308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1563183/drv7308-hv_nfault-pin

器件型号:DRV7308


工具/软件:

您好团队:

我的客户希望尽快得到答案、尤其是第一个问题。

1.能不能告诉我 RHV_nFAULT 上的建议范围是多少? 我们理解典型值= 5.1kΩ。

2.您有以下晶体管的 ID 与 VDS 图吗? 客户希望检查 MCU 可以在某些信号电压和电阻值组合中正确接收信号。

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakai-san:

    客户要使用多大的电阻值? 我在 nFAULT 上使用了 1k 上拉电阻、晶体管能够将 nFAULT 引脚下拉至 GND。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lodi-San:

    根据以下应用报告、我们可以使用以下值定义上拉电阻器的最小值/最大值。 对于 DRV7308、您能否查看这些值?

    与此同时、我还会询问您的问题。

    https://www.ti.com/lit/an/slva485/slva485.pdf

    • 最大漏电流 (ILKG):FET =关断
    • 最大灌电流 (IOL):FET =导通

    此致、

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakai-san:

    了解计算方法的步骤、我没有所有可用的内部信息来计算它。 让我们首先更好地了解为什么他们不能接受推荐值、并尝试了解他们想要使用什么值。  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lodi-San:

    客户需要审查这些信息、因为 IPM 应连接到某些类型的 MCU/信号电压。

    请检查您团队中的价值。 这些值是 IC 的常用参数。

    此致、

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakai-san:

    此信息需要在客户端进行设计审查、因为 IPM 应连接到某些类型的 MCU/信号电压。

    nFAULT 是器件的输出、是 MCU 的输入、因此 MCU GPIO 将配置为输入、而不是开漏输出。 我正在尝试更好地了解客户不希望使用 5.1k 电阻器的原因。 数据表中指定了 HV_nFAULT 开漏输出灌电流 (IOD)(5mA 最大值)、因此可用于确定可用作 nFAULT 上拉电阻的最小电阻。  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony-San:

    是、DRV7308 数据表中的 IOD 对应 于 IOL。 此外、IOH 表示 ILKG。

    此致、

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 IOH 的优点! 很高兴所有需要的信息都存在。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony-San:

    我和工程师讨论了这个问题的背景。

    建议值(包括电阻容差) 是必需的。

    • 您能否说明推荐 5.1kΩ 的原因?
    • 您能否检查  DRV7308 可以接受的电阻容差?

    此致、

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro-San:  

    IOD 和 IOH 规格是否为客户提供了他们需要了解电阻容差的信息?

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anthony-San:

    我认为、当 5.1kΩ 设置为建议值时、 我们应该 有理由。 我想知道。

    请注意、  5V MCU 情况下 GPIO 的阈值电压应位于此处。

    • 高阈值:>4V
    • 低阈值:< 1V

    此致、

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakai-san:

    如果使用非常大的电阻、nFAULT 可以在发生故障时快速灌入电流并将其拉至低电平、但 nFAULT 不会被强烈地上拉至 5V、因此当 nFAULT 为高电平时、nFAULT 可能会在信号上产生更多噪声。 如果使用的电阻非常小、这将提供更强大的逻辑高电平电压、因为会被强上拉至 5V、但是为了将 nFAULT 拉至低电平、该引脚必须灌入更多电流、并可能导致 nFAULT 的下降沿变慢。 5.1k 是一个很好的起点、可以 在提供强上拉电阻以获得稳定的 nFAULT 高电平信号 、同时 nFAULT 上没有真正缓慢的下降沿之间实现良好平衡。  

    此致、

    Anthony Lodi