请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8214工具/软件:
尊敬的团队:
客户使用 50kHz PWM 和 200kHz PWM 运行 DRV8214EVM。 第一次捕捉是 200kHz、第二次捕捉是 50kHz PWM。 客户问题是为什么 AOUT1 和 AOUT2 在衰减期间看起来像三角波形。 您能否分享原因以及如何进行改进? 谢谢!


Rayna
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
客户使用 50kHz PWM 和 200kHz PWM 运行 DRV8214EVM。 第一次捕捉是 200kHz、第二次捕捉是 50kHz PWM。 客户问题是为什么 AOUT1 和 AOUT2 在衰减期间看起来像三角波形。 您能否分享原因以及如何进行改进? 谢谢!


Rayna