This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8214:PWM 在 200kHz 下工作、输出波形形状不是标准波形

Guru**** 2557100 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1567558/drv8214-pwm-work-on-200khz-output-waveform-shape-is-not-standard

器件型号:DRV8214


工具/软件:

尊敬的团队:

客户使用 50kHz PWM 和 200kHz PWM 运行 DRV8214EVM。 第一次捕捉是 200kHz、第二次捕捉是 50kHz PWM。 客户问题是为什么 AOUT1 和 AOUT2 在衰减期间看起来像三角波形。 您能否分享原因以及如何进行改进? 谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    这可能是因为您在前进模式和滑行模式之间切换。 在滑行期间、输出会进入 Hi-Z。 建议在正向和制动模式之间驱动、这应该会将输出拉低。  

    尝试将 IN1 保持为高电平、将 PWM 保持在 IN2 上。

    此致、

    David