This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:DRV8870

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8870, DRV8424E, DRV8828, DRV8829, DRV8436E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1567977/drv8870-drv8870

器件型号:DRV8870
主题中讨论的其他器件: DRV8424EDRV8828DRV8829DRV8436E

工具/软件:

您好:

我们使用 DRV8870 驱动器卷张紧应用程序。  

在该应用中、我们会反向驱动电机、并在外部物理上正向旋转。  

 基于 Vref、我们所需的就是保持电机中电流稳定。  

  ~、当开始向相反方向拉动电机时、电流不保持不变并增加 Δ V 50mA 时、我看不到任何跳闸发生。  

DRV8870 是否通过电缆处理第四象限中的电机运行?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subodh:

    感谢您通过此论坛联系我们。 请参阅数据表中的以下代码片段。 DRV8870 驱动器中的电流调节 Itrip 是通过在 tOFF 期间实施慢速衰减来完成的。 在存在额外 BEMF 的情况下(如您的用例中)、此慢速衰减时间可能不足以在 tOFF 时间内将电流降低到 Itrip 电平以下。

    DRV8870 是用于处理第四象限中电机运行的电缆吗?

    要使 H 桥调节第二象限和第四象限的电流、可能需要在 tOFF 期间进行快速衰减。 DRV8870 只有用于电流调节的慢速衰减。 谢谢你。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  ,

    感谢您提供此信息。 现在是有道理的。  

    是否有 具有快速衰减选项的 TI 器件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subodh:

    我们提供具有双 H 桥的驱动器、这些驱动器具有基于电桥反转的快速衰减选项、例如 DRV8436E 或 P、DRV8424E 或 P 等、以及单路 H 桥 DRV8828、DRV8829。 这种类型的驱动器专为步进电机而设计、因此双路 H 桥驱动器选项很常见。 谢谢你。

    此致、Murugavel