主题中讨论的其他器件: DRV8424E、 DRV8828、 DRV8829、 DRV8436E
工具/软件:
您好:
我们使用 DRV8870 驱动器卷张紧应用程序。
在该应用中、我们会反向驱动电机、并在外部物理上正向旋转。
基于 Vref、我们所需的就是保持电机中电流稳定。
~、当开始向相反方向拉动电机时、电流不保持不变并增加 Δ V 50mA 时、我看不到任何跳闸发生。
DRV8870 是否通过电缆处理第四象限中的电机运行?
谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
我们使用 DRV8870 驱动器卷张紧应用程序。
在该应用中、我们会反向驱动电机、并在外部物理上正向旋转。
基于 Vref、我们所需的就是保持电机中电流稳定。
~、当开始向相反方向拉动电机时、电流不保持不变并增加 Δ V 50mA 时、我看不到任何跳闸发生。
DRV8870 是否通过电缆处理第四象限中的电机运行?
谢谢

您好、Subodh:
感谢您通过此论坛联系我们。 请参阅数据表中的以下代码片段。 DRV8870 驱动器中的电流调节 Itrip 是通过在 tOFF 期间实施慢速衰减来完成的。 在存在额外 BEMF 的情况下(如您的用例中)、此慢速衰减时间可能不足以在 tOFF 时间内将电流降低到 Itrip 电平以下。

DRV8870 是用于处理第四象限中电机运行的电缆吗?
要使 H 桥调节第二象限和第四象限的电流、可能需要在 tOFF 期间进行快速衰减。 DRV8870 只有用于电流调节的慢速衰减。 谢谢你。
此致、Murugavel
你好 Murugavel4637 ,
感谢您提供此信息。 现在是有道理的。
是否有 具有快速衰减选项的 TI 器件?
谢谢