请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV7308工具/软件:
您好团队:
我对压摆率控制和设置有一个快速的疑问。
目前、我的客户正在审查我们的 DRV7308、并构建了 PCB。
它们的压摆率设置为 10V/ns、当它们测量压摆率时、上升压摆率为 10V/ns、但在 5V/ns 附近、下降压摆率似乎较慢。
压摆率设置是否应仅应用于上升压摆率? 下降压摆率应该是 5V/ns 吗?
(+) IC 的顶部标记如下所示、因此我认为他们使用的 IC 是最新的 2.0 版本样片。)
谢谢你。
此致、
Jade