This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:DRV110 型号 dosen't work

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1566747/drv110-the-drv110-model-dosen-t-work

部件号:DRV110


工具/软件:

您好、我正在尝试在 LTspice 中仿真 DRV110、但模型中似乎有问题、实际上 PWM 的调节并不像 预期的那样、这里是测试电路:

我们可以看到、当检测信号低于 Vpeak 电平时输出变为高电平、当检测信号高于 Vpeak 时 、DRV110 会将占空比降低到最大 10%、但当检测信号降至 Vpeak 电平时、dudty 周期不会变化并保持在 10%。  

在模型库文件上:

*如果 Vsense 小于 Vref、将生成高电平
* OUT 引脚。
*当 Vsense 大于 Vrefs 时、OUT 引脚 将生成一个* 10%占空比信号

出什么问题了? 如何解决?

谢谢

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:  

    感谢您与我们联系。  

    电路发育不正确。 请使用  TI 共享的 DRV110 TINA-TI 参考设计(修订版 A)修改 cicurui。 要为组件选择适当的值、您需要使用  SLIC024  DRV1xx 设备参数选择器   并根据应用选择正确的值。  

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mitaba、

    感谢您的快速回答、但电路是正确的、我们不在我们的应用中使用保持电流、它是有效的、但仿真不起作用。

    如果我使用 SLIC024 文件、我将得到我们使用的相同组件值

    谢谢

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:  

    感谢您的提问。

    DRV110 采用 8 引脚和 14 引脚封装。 您在应用中使用哪一个? 您展示的模型适用于 14 引脚封装。   

    在 DRV110 14 引脚封装中、您不能使 HOLD 引脚保持未连接状态。 如下所示、 tkeep 后的 Vsense 与 Vref 进行比较、后者由 RHOLD 确定。 在 8 引脚封装中、HOLD 引脚未键合。 对于此封装、保持模式配置为默认(内部)设置。 对于 Rsense、1 欧姆为 50mA。 请使用 DRV110 TINA-TI 参考设计(修订版 A) 作为正确设置 仿真的参考。  

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mojtaba:

    是的、我使用 8 个引脚 DRV110、因此意味着我必须使用一个电阻器、根据计算结果、连接到 GND 如果我使用 PSpice 模型 、但仍然有一些电路无法正常工作、我正在尝试实现 40A 电流调节...也许我无法使用 DRV110 模型进行 Pscipe 仿真?

    谢谢、  

    此致

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:  

    您能和我分享整个仿真原理图屏幕截图吗? 我对设置有几个问题。 具体而言、我想知道您是否可以澄清 vv collectort 的价值 — 它是 900V 吗?

    此外、我还注意到电流是由检测引脚上的脉冲发生器设定的。 请解释一下为什么 使用连接到 SENSE 的 Vpulse。  可以看出、 输出正在进行开关、导致电流低于峰值电流。 此外、电流在保持时间后从峰值电流切换到保持电流。   在我看来、脉冲发生器会产生固定电流、然后根据 VREF 和 Vsense 对电流进行调整、以产生输出 PWM。 您能帮助我了解这种方法背后的原因吗?

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mojtaba:

    好吧 vv 集电极可以是它不影响的任何值,但无论如何带有 V3 Pulse On Sense 的电路是查看 DRV110 模型的行为,不是真实的电路。 附件你可以看到全 LTspice 电路,我尝试上传 asc 文件,但我不能,它可以做吗?  

    谢谢

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Antonio

    根据您的电路、启用器件后、应提供 40A 的高电流并持续 220ms、然后提供一个保持电流 (5A) 的开关。 但是、ENABLE 引脚只有 50 ms 的高电平时间、这对于正常运行来说是不够的。 要进行故障排除、请捕获以下信号:Vsense、Vpeak、Vhold 和 IL Current。 我们需要验证开关是否正确执行。 此外、检查开关频率以确保其与 20kHz 的设定值匹配。 您还可以将 OSC 引脚连接到 GND 以获得 20KHz 的频率

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mojtaba:

    我不知道为什么需要将开关频率设置为 20kHz、但无论如何、此处的仿真结果如下:

    Thaks、此致

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:  

    我不明白为什么需要将开关频率设置为 20kHz、

    所选的 1.5m Ω OSC 电阻器会产生 20kHz PWM 开关。

    电流现在增加到 70A。您没有提到在仿真过程中发生了哪些变化导致电流增大。 预期的 VSENSE 电压也为 81V、但捕获以 mV 范围显示。  让我通过 EOW、了解使用  DRV110 TINA-TI 参考设计(修订版 A) 模型的仿真结果。  

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mojtaba:

    R osc 的值为 1.5 兆欧姆、我不知道您在哪里可以看到 1.5m Ω 因此、使用 1.5 兆欧时、开关频率接近 2.7kHz。 我曾尝试使用 TINA 进行仿真、但在它上找不到一个可以正常工作的良好 IGBT 模型。 实际电路效果很好、只是仿真无法按预期工作。

    谢谢

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:  

    感谢您的澄清。 如果是这种情况并且您已经测试了 TINA 并且它工作正常、我建议首先检查模型是否正确导入到 LTspice。  捕获的波形对我来说没有意义、并且模型无法正常开关。 让我来调查更多,并回到你。  

    此致、  

    Mojtaba.