This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8452:禁用模式

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1569328/drv8452-disable-mode

器件型号:DRV8452


工具/软件:

您好、专家

我们正在考虑使用电机驱动器“DRV8452DDWR"。“。 我们计划使用 SPI 通信通过菊花链连接它、其中“ STEP “信号将从微控制器输入到每个电机驱动器进行控制。 由于微控制器的 I/O 端口存在限制、我们旨在更大限度地减少用于控制的其他输入。
在这些条件下、我对输入信号(“DIR",“,"、"使“使能“、“nSLEEP")“)有两个问题:
*是否可以使用微控制器的脉冲驱动“STEP"信号“信号、同时仅通过软件控制“DIR"?“? 如果是、应该如何处理“DIR(40 引脚)“的引脚?
*能否通过将“ENABLE"和“和“nSLEEP"固定“固定为高电平并仅设置“EN_OUT"位“位来控制半桥在“Disabled"和“和“Enabled"之间“之间的切换? 如果可能、上拉“使能“和“nSLEEP"的“的建议电阻值是多少?

此致、

Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(周)好

    感谢您的提问。  

    是否可以使用微控制器的脉冲驱动“STEP"信号“信号、同时仅通过软件控制“DIR"?“? 如果是、应如何处理“DIR(40 引脚)“的引脚?

    是的、这是可能的。 您可以将 CTRL2 寄存器的 SPI_DIR 位设置为 1 以通过 SPI 进行控制。 DIR 引脚可下拉至 GND。

     

    能否通过将“enable"和“和“nSLEEP"固定“固定为高电平并仅设置“EN_OUT"位“位来控制半桥在“Disabled"和“和“Enabled"之间“之间的切换? 如果可以、上拉“使能“和“nSLEEP"的“的建议电阻值是多少?

    ENABLE 引脚用于启用或禁用器件中的半桥。 当使能引脚为低电平时、输出驱动器将禁用 (Hi-Z)。 使用 SPI 接口工作时、EN_OUT 位也可用于禁用输出驱动器、如表 7-30 所示。 当 EN_OUT 位为 0b 时、输出驱动器将禁用 (Hi-Z)。 即使启用为高电平也是如此。

    您可以 通过 10k Ω 电阻器将它们上拉至 3.3V。

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、  

    Mojtaba.