This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8410:DRV8410 — 精确控制小型 BDC 电机

Guru**** 2548620 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8410, DRV8214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1569020/drv8410-drv8410---controlling-small-bdc-motor-precisely

器件型号:DRV8410
主题中讨论的其他器件: DRV8214

工具/软件:

尊敬的 Schellhase 先生:
我打算使用 DRV 8410 控制阀+齿轮+ BDC — 总成。
我想能够打开阀门 10 %, 20 %, 30 %,...高达 100 %
我想再次将其关闭到我选择的百分比。

如何精确地和最小的电机运动实现这一目标?
感谢您提供有关此主题的提示。

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    DRV8410 具有电流调节 功能、可限制电机的启动和失速电流、但不控制位置。 通常、对于精确控制、我们的电机驱动器与霍尔传感器配合使用来进行位置检测。  

    DRV8214 DRV8234 具有集成的纹波计数功能、无需霍尔传感器即可检测位置。 如果这些特性和 I2C 控制适用于该应用、则值得对其进行研究。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您为我介绍合适的器件 David。 我将不得不使用 DRV8214、因为电路将以 1.8 运行。 2.5V
    是否有有关如何实施和配置纹波计数器的文档?
    您是否看到 DRV8214 在不久的将来停产?

     此致、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    很高兴为您提供帮助!

    是的、我们有大量关于纹波计数的文档。 我建议从 DRV8214EVM 开始。 EVM 产品页面包含介绍 GUI 操作和设置的视频。 EVM 用户指南 和器件数据表将有助于进行新的设计开发。 另请参阅以下 应用手册 、其中详细介绍了采用纹波计数的位置控制。  

    此致、

    David